This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:电源启动期间输出电压过冲

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420347/ucc28740-output-voltage-overshoot-during-power-supply-start-up

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

大家好、团队

电源启动期间的输出电压过冲。

此时、VFB 电压上升得非常高、并观察到波形、就好像振荡已停止。

我不认为 UCC28740的保护功能在此操作中自行工作、但我可以假设这种行为不是问题吗?

有关详细信息、请参阅随附的 pdf。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Q2_5F00_ENG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H-罪、请查看我之前的跟进:

    -输入电压是多少?

    -根据波形, FB 电压达到2.2V,太高了。 我怀疑 IC 触发了 OVP 故障、停止了开关、FB 电压降低后、恢复了开关。 这似乎是补偿网络上的一个问题。 请执行以下操作:

    a:请采用(VS-GND) 0.5V/div、(VDD DRV-GND) 10V/div、(DRV-GND) 10V/div 和(FB-GND) 0.5V/div 的波形、时间刻度为~10us。 所有通道的全带宽。 将触发器打开(FB-GND)通道、上升0.5V。 这些波形将帮助我们确认 OVP 故障。 确保在触发事件之前显示波形。

    b.请再次发送原理图、但显示元件值。 原理图只是考虑了器件型号、这很难判断。 我们需要审查 TL431和光耦合器周围的补偿元件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -输入电压是多少?

      ・这种现象始终发生在电源启动(200VAC 输入)期间。

    200VAC 是全波整流至 P-N 电压。

    -根据波形, FB 电压达到2.2V,太高了。 我怀疑 IC 触发了 OVP 故障、停止了开关、FB 电压降低后、恢复了开关。 这似乎是补偿网络上的一个问题。 请执行以下操作:

    ・所需的波形和电路常量显示在随附的 pdf 中。 请检查它。

    此外、如果检测到 Vovp、UCC28740不会将 VDD 放电并重启?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Q2_5F00_ENG_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、H. 正弦

    我不知道该怎么说,我也不知道该怎么说了。"

    我认为您的波形看起来可以。 预计会出现瞬时停止、因为 正在退出软启动序列(它应该退出该序列)、然后在输出电压上升时以最大 VCS 运行在 CC 模式下。 当开关停止时、输出电压确实会有一点过冲。 此时开关停止时、我没有看到 Vdd 下降到 UVLO 阈值。  如果是这种情况、我可能会怀疑光耦合器电流过大会导致器件停止开关、并且抑制集电极电流会有所帮助。  调整反馈环路的补偿参数也可能有帮助。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为波形很好、因此我想使用电路常量。

    我们还尝试更改与反馈相关的各种常数、但状态没有发生显著变化。 我也认为启动时的负载太轻、这可能是导致这种现象的原因。

    其中一些测试在 pdf 文件中进行了描述。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_3_5F00_ENG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、H. 正弦

    感谢您的答复。 是的、看起来不错。 我认为额外的尖峰是轻负载所致。

    请参阅其他电路板在类似条件下的波形:

    与负载条件下的右侧波形相比、左侧的黄色波形明显显示出更大的尖峰。

    只要22k 至12k Ω 电阻器不影响调节、我认为一个减少尖峰的好办法就是从您的末端捕捉。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    感谢您的响应。

    我也感谢您的支持。