This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74912-Q1:器件损坏

Guru**** 2532590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74912Q1EVM, LM74912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422020/lm74912-q1-part-damage

器件型号:LM74912-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74912Q1EVM

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我对 LM74912Q1EVM 进行了一些修改、以驱动电机。

修改如下:
C5更改为100nF
移除了 C10
R12更改为0r
J5被移除并由函数发生器0V 或5V 驱动。
D2配有 CGRA4007  

VIN = 24V
电机 Speed1启动电流3A 稳态1.5A
电机 Speed2启动电流5A 稳态2A

(1) Speed1测试
当 J5被驱动为高电平(5V)时、电机启动和运行
 J5被驱动为高电平(5V)时电机停止
重复多次而不会出现问题。

(2) Speed2测试
当  J5驱动为高电平(5V)且故障 LED D6亮起时、电机未运行。

此后、LM74912-Q1损坏。
在空载情况下、 J5驱动为高电平(5V)、故障 LED D6  亮起。

我更换了 LM74912-Q1、重复了(1)和(2)。 结果相同、 LM74912-Q1损坏。

如果您在无负载的情况下将 J5置于1-2上、则 VOUT 将为24V。

不知道 LM74912-Q1 会损坏的原因吗?

此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您是如何发现 LM74912-Q1在这里损坏的?

    "如果您在空载的情况下将 J5置于1-2上、则 VOUT 将是24V "-该器件损坏之后还是在电机速度2测试之前?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:
    感谢您的答复。
    尝试为 speed2导线供电后、EVM 出现两次失败。
    故障后、 更换 LM74912-Q1、EN 正常工作。

    连接至 GND 的 speed1导线为1.3R
    Speed2接地线为0.95R

    LM74912-Q1中的 FET 正常、故障与 EN 输入相关。

    我已经执行了以下测试:

    (1) 1-2上的 J5 (一切正常、无故障)
    供电的 EVM、空载。
    已为 EVM 供电、然后打开3A 回放。
    打开 EVM、然后打开 3A 回放

    (2)信号发生器连接到 J5 2-3并驱动为5V。
    立即亮起的故障 LED。 无 VOUT。
    如果您关闭 EVM 开启信号发生器、因此 J5 2-3为5V、然后为 EVM 供电、故障 LED 熄灭、VOUT 亮起。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    故障 LED 仅在这些条件下亮起。 "你以为你赢了吗? 输出短路的可能性很高。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:
    Speed2引起短路事件、因为它没有足够的电流来启动电机。
    在该事件后、将 EN 驱动至5V 导致故障 LED 亮起、且 VOUT 在有负载或无负载的情况下关闭(重新加载)。
    将 EN 驱动至5V、然后为 EVM 供电、使得 VOUT 开启、FAULT LED 熄灭。
    唯一的区别是、当 EVM 在 EN 为低电平时上电 并在稍后使 EN 为高电平时、会导致故障 LED 亮起。  
    只有更改  LM74912-Q1、EN 才能根据需要工作、直到触发短路事件、
    短路事件会导致 EN 引脚或可能与 ICS/CS+相关的东西损坏。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    是否看到 IC 上有任何物理损坏?

    是否会在多个器件上发生这种情况?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:
    我认为没有任何物理损坏、只是设备的行为发生了变化。
    我怀疑内部损坏、但我不知道如何证明损坏的方式或原因。   

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我不确定为什么会发生类似的损坏。 只是 EN 时序由于短路而发生了变化。

    这是否会在多个器件中重复?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    这在 EVM 上可重复。

    此致、Joe