This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:I2C 模式问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421699/tusb1044-i2c-mode-issue

器件型号:TUSB1044

工具与软件:

客户将 I2C 信号从 CPU 拉至转接驱动器 IC、并通过 I2C 向 IC 发出指令。

但是、当在设置后插入器件时、​​寄存器中的值将被清除并变为不正确。

是否有任何情况会导致转接驱动器 IC 的行为类似于 RESET?

最重要的是、如果偏移量0A 和0C 的位置发生变化、将无法切换到 DP 功能。

上电后、器件未插入、偏移设置正是我们想要的。

插入 USB3.0闪存驱动器后、I2C 读取的值发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    1.可以展示 TUSB1044实现的原理图吗? 我想确保您已正确配置为 I2C 模式。

    2.在建立连接后、您是否看到 CPU 正在向 TUSB1044写入数据?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您是否能够解决此问题?

    我现在将其标记为已解决。 您可以跟进其他问题、我仍会在此处回复。

    此致!

    Shane