This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:唤醒触控开关-睡眠模式-客户访问唤醒按钮?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426111/bq40z50-r2-wake-tactile-switch---sleep-mode---customer-access-to-wake-button

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

我正在尝试确定是否有必要将 WAKE 触觉开关作为一个按钮、客户可以通过该按钮在 BMS 进入睡眠状态时唤醒电池组件。 当 BA 进入睡眠模式且 WAKE 按钮被激活时、BMS 配置中的所有原始设置是否都保持不变? 让客户可访问 WAKE 触觉开关是否是一种良好的策略、或者这是否应仅供制造商使用、从而保持在电池组件外壳的内部?

非常感谢您提供任何反馈。

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    通常、如果正确设置了描述使用中电池数量的 DA 配置寄存器、则无需使用唤醒按钮。 我们在 EVM 上包括 WAKE 按钮、以使器件保持唤醒状态的时间足够长、以便用户更改该寄存器值。 如果器件进入睡眠状态、则唤醒时原始设置将保持不变。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很不错、我将移除电池组生产模型的唤醒按钮。

    我感谢 Anthony 的反馈。

    此致、

    Joe DeWitt