This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240EVM:如何使用 TPS929240EVM GUI 对 TPS929240的4位 EEPROM 寄存器地址进行编程

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425711/tps929240evm-how-can-i-use-tps929240evm-gui-to-program-4-bit-eeprom-register-address-of-the-tps929240

器件型号:TPS929240EVM

工具与软件:

我在 EVM 的 GUI 中没有看到在 EEPROM 的编程模式下刷写芯片地址的选项、我是否可以知道如何使用此工具刷写芯片地址? 谢谢你!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongrui:

    您说的芯片闪存地址是什么意思? 是否要更改 DEVADDR 的寄存器值? 如果是这样、此 GUI 页面不支持此功能、建议您使用 TI.com 上的示例代码直接更改地址值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想通过此 GUI 在 EEPROM 中写入负责芯片地址的寄存器。 这对我来说不是很方便、我想画出 CAN 线来滑动我自己 PCB 上 TPS929240的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongrui:

    感谢您的评论、请参阅示例代码、将会很有用。 或者、可以通过 GUI 在 EEPROM 序列之后手动发送命令。  谢谢!