This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2512765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426493/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951

工具与软件:

尊敬的先生:

我目前正在设计一个使用 PSFB 配置的直流/直流转换器、其输入电压范围为16.8V 至90V、输出为48V (30A)。 我需要使用 UCC28951-Q1 IC 进行恒流(CC)和恒压(CV)监控。

我知道我需要将 EA-(引脚3)和 COMP (引脚4)引脚短接、并将一个比较器连接至 EA+(引脚2)引脚。 但是、如果您提供有关此设置中电阻分压器计算的指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将使您进入电池充电器中的2kW UCC28951。  此控制器被设置为使用恒流恒压模式设计。  这里有一个供您参考的原理图、其中显示了如何设置反馈以实现恒定电流恒定电压模式控制设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740#tech-docs

    以下链接将为您提供一份应用简报、其中回顾了该2kW 参考设计的设计过程。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup348

    https://www.ti.com/lit/pdf/slup349

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、