This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940如何检测大电流?

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425750/bq76940-how-does-bq76940-detect-large-current

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具与软件:

如何使用 BQ76940+BQ78350_R1A 来检测大于32A 的充电/放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用一个检测电阻器将此电流转换为适合 AFE 规格的电压、然后您可以在配置中使用电流增益的比例因子、例如使用0.1的因子(相应地调整所有容量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整容量增益值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要同时更改 CC 增益和容量增益。