This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于在非同步升压转换器应用中使用 LM5122开关控制器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426666/lm5122-regarding-use-of-lm5122-switching-controller-in-a-non-synchronous-boost-converter-application

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好!

我打算将 LM5122用于非同步两相交错式直流/直流升压转换器应用。 我的第一个问题是、该控制器是否甚至可以在非同步应用中使用?
如果是、需要进行哪些更改?  
我看到引脚18 (SW)连接到开关节点。 由于我运行非同步转换器、是否可以将引脚保持未连接状态?   

谢谢!

瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqar、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    对于 LM5122的异步操作、请将 SW 引脚连接到 GND、将 BST 连接到 VCC 并使 HO 保持开路、如数据表中 SEPIC 示例所示(图37)。

    此致
    哈利