This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18531Q5A:最大泄漏电流

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426642/csd18531q5a-maximum-leakage-current

器件型号:CSD18531Q5A

工具与软件:

 CSD18531Q5A 在整个温度范围内的最大漏电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    感谢您的咨询。 数据表中有两项泄漏规范:VDS = 0V 时的 IGSS < 100nA、VGS = 20V 以及 VDS = 48V 时的 T = 25°C 和 IDSS < 1μA、VGS = 0V 且 T = 25°C。 最终测试在25°C 进行、未进行高温测试。 我拉取了在产品开发-55°C、-25°C、25°C、75°C、125°C 和150°C 期间收集的特性数据。 150°C 时最大 IDSS ~38μA、150°C 时最大 IGSS ~ 40nA。 请注意、这仅用于设计指南、TI 仅保证数据表中指定的内容以及进行量产测试。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用