This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972低侧开关所需的 FET 驱动器 IC

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425733/bq76972-fet-driver-ic-necessity-for-low-side-switching-with-bq76972

器件型号:BQ76972

工具与软件:

我要将 BQ76972用于低侧开关电路、 参考手册没有规定,是否必须使用外部 FET 驱动器 IC 进行低侧开关??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    是的、您需要用于低侧实施的外部 FET 驱动器。  请参阅  第2.2节 BQ769x2常见问题解答 中的说明、其中包括可提供相关帮助的应用手册。 此附加应用手册也可能与常见问题解答推荐的设计: 带 BQ769x2电池监控器的多 FET 一起使用

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考: 应用手册《将低侧 FET 与 BQ769x2电池监测器系列配合使用》

    页面:11 显示了在没有外部驱动器的情况下驱动 FET。 应用报告展示了使用数字输出直接驱动 FET 的示例。

    除了驱动输出最大电压将为5V/6V 之外、使用此类电路的限制是什么。

    在后续页面中、也会这样驱动多个 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    使用 DDSG/DCHG 引脚驱动 FET 所需的设计注意事项主要在整个应用手册中列出、并根据您在系统中的期望值、可视为限制。 例如:


    第5节 FET 驱动器实现 开始展示如何在电路中使用 FET 驱动器。

    此致、
    Alexis