This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:将引脚9 COMP 控制拉至接地以调节 PWM

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424319/uc3525a-pulling-pin-9-comp-control-to-ground-to-adjust-pwm

器件型号:UC3525A

工具与软件:

H1

我看到过一个设计、该设计将 INV 和非 INV 引脚设置为固定电平、将 INV 设置为 GND、将非 INV 设置为 VREF。 然后 COMP 引脚9通过电阻器被拉至 Vref。 然后引脚9调整为 GND 以调整 PWM。

我的问题是、这可以吗? 它会使误差运算放大器输出短路。

这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 NPN (VT3)下拉。 当 VT3有足够的下拉电阻时、也可以正常工作。 引脚9通过1k 连接至 VREF、而不是直接连接至 VREF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我更为担心的是误差放大器输出会短路。 因为它直接连接到引脚9。 这样做真的可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未显示短路。 如果您看到短接、请指明从何处至何处。