This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:如果我使用3.3V 而不是5V 来馈送此集成、会发生什么情况? SN75451B

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425913/sn75451b-what-will-happen-if-i-feed-this-integration-with-3-3v-instead-of-5v-sn75451b

器件型号:SN75451B

工具与软件:

您好!

在我的设计中犯了一个错误后、我不得不把它与规格之外的3.3V 集成在一起。
积分将按原样运行。 但是、正如预期的那样、它无法提供数据表中指定的300 mA 输出电流。 这不是问题、因为120 mA 对我来说已经足够了。
当我为其提供3.3V 电压时、可能会发生哪些我无法观察到的问题? 你有什么评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    我认为最大的问题将是输出晶体管缺少偏置电流、因此、正如您提到的、该器件将没有完全指定的电流能力。

    如果您要进行设计开发或修订、最好尽可能为器件提供5V 电源。 但与此同时、如果此产品通过了您的测试、我不会发现问题。 我还会在应用预期的最低/最高温度下对其进行测试。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我检查内部结构时、我没有遇到复杂的结构。 我希望我不会有问题。 我在0到70度之间执行了我的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    是的、这就是我关于缺少偏置电流的假设可能影响驱动更大电流的能力的地方。 我想、如果您没有0C 方面的问题、应该没问题。

    谢谢!

    Patrick