This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:EMC 测试/钳位电压的信息高于最大输入电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427032/tpsm63606-information-for-emc-test-clamping-voltage-at-input-is-higher-then-max-input-voltage

器件型号:TPSM63606
Thread 中讨论的其他器件: TPSM63604

工具与软件:

团队成员、您好!  

您能帮忙吗?

因此、在我们的器件中、我们由18V 到30V 的直流电源供电。
一级保护是 TVS 二极管 SMC3K28CA (钳位电压45.4V)。
在 TVS 之后、我们使用了串联二极管 B360A-13-F、以实现反向电流保护。

经过这种保护后、我想在设计中集成 TPSM63604或 TPSM63606 fut、正如我从数据表中看到的 Vin max 为42V。
我没有找到有关 EMC 测试的其他信息。

由于我们的 TVS 钳位电压为45.4V、将其中一些直流/直流转换器置于此配置中并进行浪涌测试是否安全?
如果不能、您能向我提出一些具有集成电感器的直流/直流转换器、这些器件非常适合我们的应用吗?
输出电压应为5V、输出电流应为4A - 6A。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    该器件的最大输入为36V。 对于较小的瞬变、最高可达42V、但我们建议不要这样做、因为这会对产品寿命产生负面影响。  

    任何可以处理6A 且额定电压为60V 的器件都可以在这里工作。 或者、您可以使用钳位电压为36V 的 TVS 二极管

    此致、

    Rahil