This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:2.2MHz 和400kHz 配置原理图验证

Guru**** 2386290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421319/lmr36506-2-2mhz-and-400khz-configuration-schematic-validation

器件型号:LMR36506

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们 根据给定的规格使用 LMR36506作为 SMPS。

输入电压:5.5V - 65V、 输出电压:5V、SW 频率:2.2MHz

原理图附在后。

对于给定的规格、该原理图是否可以接受?

此外、还有另一种型号、其工作频率应为400kHz 、规格为 Vin:5.5V - 65V、 Vout:5V、

随附了400kHz 运行原理图。

此原理图适合在400kHz 下运行吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    对于2.2MHz 原理图、输入范围不能这么宽(5.5V 到65V)。 在65V 下、这违反了器件的最小导通时间。 我建议将开关频率减小回到1MHz 左右并相应地增大电感大小。

    我喜欢400kHz 原理图。  

    通常、应确保电感器的饱和电流高于器件的峰值电流限值。 这是为了防止在过流情况下损坏内部 FET。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的答复。

    当您提到器件的峰值电流限制时、您是指这个值吗?

    根据您的回复、我们决定设计400kHz 和1MHz 开关频率。

    对于1MHz、原理图与400kHz 设计相同(L2除外)

    对于1MHz 设计、22uH 电感器应为 SRN6045TA-220m

    对于400kHz 设计、47uH 电感器应为 SRN6045TA-470M

    22uF 电容器 应为 CL31B226KPHNNNE

    这些电感器和电容器是否适合工作?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我是指高侧峰值电流限制、即1.11A。

    我会再增加一个22uF 来考虑电容器上的直流电压降额。 或者增加电容器的额定电压。

    电感器和电容器似乎很适合。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    感谢您的支持。

    SRN6045TA-470M 饱和电流为2A、 高侧峰值电流限制为1.11A。

    根据这一点、使用 SRN6045TA-470M 是否安全?

    如果它超过或太接近限值、我们可以将开关频率更改为1 MHz、我们可以使用 SRN6045TA-220m、而不是47 μ H。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    是的、没有问题。

    谢谢!

    Richard