This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:用作无 Rsns 的栅极驱动器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427840/lm3409-work-as-a-gate-driver-without-rsns

器件型号:LM3409

工具与软件:

您好!

此器件是否仅用作栅极驱动器、按照以下配置通过 EN 引脚上的 PWM 信号打开和关闭外部 PFET?

-简短的 CSP 和 CSN 没有 Rsns。
- IADJ 已打开- IADJ 引脚的电压应为1.24V。
- COFF 已打开
- PWM 信号被施加到 EN 引脚。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isao、

    为什么您会在世界上这么做????  此时需要与控制回路进行争用、并不是一般意义上的栅极驱动器。  为什么不在 TI 产品系列中仅使用栅极驱动器?  您能解释一下为什么要这样做、应用是什么吗?   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢您的快速响应。

    我明白你有疑问。  
    我在该主题的"注意事项"中描述了我的评论。  您可以提问吗?

    如果您找不到评论,PLS 会告诉我。  

    此致、Taki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了您的笔记、很抱歉之前漏掉了此内容。  此器件绝不适合用于此目的、我不建议这样做。   即使您执行了某种怪异的电路、也无法将栅极状态与电源的输入或引脚的 EN 直接关联起来。  电路中还有最长和最短关断时间。  让他们销售其他器件。  您可能会用它来驱动螺线管或步进电机。  我认为、 在器件按预期运行的情况下、这是您可能能够实现的最佳应用。   

    -fhoude.