This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:反向模式阈值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425568/bq25756-reverse-mode-threshold

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25856-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户有一个电压范围为2.5-4.0V 的超级电容器、他们对于数据表中规定 SRN 必须大于3.0V 的问题感到担忧(第8.3.6节)。 两个澄清问题:

  • 如果在反向模式激活时 SRN 降至3V 以下、将禁用反向模式?  
  • 如果是、可以调整该限值吗?   

谢谢!
John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您耐心回答这个问题。 我将在本周晚些时候再解答大家的这一问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 跟进您的问题。 工程师今天再次跟进了该请求、我说我们正在努力解决该问题。 越早越好、谢谢!  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您耐心等待。

    • 如果在反向模式激活时 SRN 降至3V 以下、将禁用反向模式? -是的
    • 如果是、可以调整该限值吗?  此限值无法调整。

    如果客户需要更大的工作范围、他们可能希望将电容器串联堆叠以获得更高的电压。

    我们还提供了 BQ25856-Q1器件。 此器件与 BQ25756类似、但具有自动反向模式、并且符合汽车标准。 自动反向模式将允许反向模式在输入电压被移除时快速导通。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    除非我遗漏了一些内容、否则 BQ25856-Q1似乎也无法解决该问题。 数据表显示在第18页:

    内部偏置电路由 VAC 或 SRN 供电。 当 VAC 升至 VVAC_OK 以上时、允许充电。 当 BAT 升至3V 以上时、允许反向模式运行。

    他们仍然会遇到2.5V 超级电容器的问题、对吧?  这也不能调节? 它们不想串联超级电容器、这些电容器非常大且昂贵。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    是的、BQ25856-Q1在反向模式下的最小 VBAT 电压方面与 BQ25756具有相同的问题。 不过、BQ25856-Q1具有自动反向模式、这使得 BQ25856-Q1在超级电容器备用系统中具有更快的工作速度。

    由于我们是通过电子邮件交谈、我将关闭这个 E2E 主题。 如果您还有其他问题、请通过电子邮件主题告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦