This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:电压+15/-15不正确

Guru**** 2503615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427165/dcp020515d-incorrect-voltages-15--15

器件型号:DCP020515D
Thread 中讨论的其他器件:灰分

工具与软件:

尊敬的论坛:  

我在我的一个设计中使用 DCP020515DU 器件。 我遵循了文档 SBVS011N–2000年3月–2020年4月 在图8-1中修改后的典型应用、为音频放大电路获得+/- 15V O/P。 但不幸的是、O/P 超出了规格。 请查看下面的原理图片段、并在此帮助我了解我做错了什么。

谢谢。此致、

- Ash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ash:

    感谢您使用该器件进行设计。  能否详细说明一下这个问题?  说明 O/P 超出规格、是高于还是低于15V、您看到的确切内容是什么?

    您是否注意到数据表的以下段落?   您应该加载至少10%的负载。  如果您的输出可以具有0A 负载、则应添加虚拟负载。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    我没有0A 负载。 请参阅随附的完整原理图。

    我需要始终为我的音频放大器提供+15和-15V 电压。  

    谢谢!

    -Ashwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您得到了什么电压、您的负载电流或阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出接地是否与输入接地相同?  如果是、您需要将 COM 引脚连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的是+ 0.64和-0.34。 这是我能够获得的最大值。 该芯片在任何负载下是否都能提供 O/P +-15V 的输出(这样就可以消除这一点)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、O/P GND 和输入 GND 是相同的。 我只需尝试将 COM 焊接到 GND 并进行测试。 我将对其进行测试并向您报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  请尝试一下。  回答您的另一个问题:总最大负载为133mA。  如果负载均匀分配、每个输出可以支持高达66.5mA 的电流。