This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:我想使用 LM5143来设计两相24V 转12V 20A 降压电路、您能帮我解决我的问题吗

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425124/lm5143-i-want-to-use-lm5143-to-design-a-dual-phase-24v-to-12v-20a-buck-circuit-can-you-help-me-to-look-at-my-problem

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LM25143

工具与软件:

下午好!
用 LM5143做24V 转12V 的双相降压电路、不工作、有一个奇怪的现象、输出只有0.5V、SW 没有波形。 下面是我的原理图、完全按照 WEBENCH 设计

则这是 WEBENCH 的结果

请帮我检查、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我发现、当我使用 PSPICE for TI 进行仿真时、当我将 FB1从 GND 连接到215K 和11.3K 电阻器的中间以实现外部电阻器配置的12V 输出时、PSPICE 仿真结果的输出变为0.5V。 我不知道这两者之间的问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请发送为此设计填写好的快速入门计算器文件。

    请注意、您可以在此使用 LM25143。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim
    LM5143的快速启动如下所示、请检查
    Best regardse2e.ti.com/.../2577.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速启动似乎不正确-它应该被配置为一个两相单路输出、而不是双路输出。

    此外、您是否真的需要1mΩ 感应电阻? 这在每个相位上给出了75A 的峰值电流限制、太高了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我修改了它、请重新检查


    我在测试发现、无法尝试 DITH 引脚悬空、我在输入电压后使用了一个10nF 的电容、电感和 MOS 管会发现严重的啸声、输入电流在没有任何负载的情况下也能再次达到7A。
    至于1mΩ 电阻器、这会影响电路吗? 我手中只有0805 1mΩ 电阻器、因此我在电路中使用它。


    现在、我将移除 FB 引脚电阻器、并尝试使用5V 输出配置将 FB1连接到 GND、因为我在 PSPICE for TI 中使用电阻器配置输出电压、因此仿真结果也将异常、配置了电阻器的电阻器将无法正常工作。


    您有更好的建议吗?

    e2e.ti.com/.../4162.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、请查看此 onee2e.ti.com/.../4377.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有 HO1的电阻器、会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HO1上不需要电阻器。 它仅用于在出现 EMI 问题时降低栅极驱动速度。 但是、我们通常不需要它、因为这仅需5V 栅极驱动、并且本身不快。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIM
    对于电路无法正常工作、您还有什么更好的看法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先只需对快速启动文件做几点说明:

    1. 电流限值需要设置为高于满负载电流、典型设置为130-150%。 在这种情况下、28A 是满负载、因此电流限制应为35-40A。
    2. 这意味着分流(电流感应)电阻器应该分别为3mΩ 或4mΩ(对于46A 或34A 的电流限制设定点)。 输入的1mΩ 会给出143A 的电流限制、该电流限制过高、并且提供非常低的电流检测电压。 它需要额定功率为2W 的分流器。
    3. 5.6uH 的降压电感有点高、可以针对33%的纹波电流尝试使用3.3uH。
    4. FET 选择不正确–通常高侧 FET 比低侧 FET 的 Rdson 更高(因为它同时具有导通损耗和开关损耗)。
    5. 请注意、为 Cout 输入正确的降额值非常重要、因为这会影响补偿。

    尤其是修复分流器以及更新实际降额的 Cout 值的补偿将有助于稳定您的电路并可能解决您的问题。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TIM。

    我可以试试您对 MOSFET 第4点的建议。 这是 WEBENCH 建议使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。