This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074发热、功耗和放大器;二极管

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24074EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427125/bq24074-bq24074-heat-power-consumption-diodes

器件型号:BQ24074

工具与软件:

嗨、我买了 Adafruit 太阳能充电器来测试 BQ24074 IC、它有很多问题。 现在、我将使用 EVM 板来正确进行 PCB 印刷的设置。 我终于快完成了。 但是、 我的脑海中仍有一些疑问、想要确定我已经理解了 BQ24074 IC。  

我计划使用标准智能手机充电器为我的 Lipo 充电。 Lipo 应该为一个需要0.5A (可能在短时间内(大约0.5秒)为0.6A 的升压转换器供电)。 我还希望能够使用移动电源来延长设备的寿命。 在这种情况下、不需要进行充电、但最好能够进行充电。

我在 I_LIM = 1460A 且充电电流 I_CHARGE = 0887下测试了 ILIM 模式。 我测量了 R_ISET 的电压来计算随时间变化的充电电流。  看起来很漂亮(见下图)! 但是:我将 电源设置为5V、我观察到电流输出与充电电流相同甚至更大。 因此、BQ24074EVM 中的某处使用了超过0.2W 的功率。 但在哪里? 是否发热? 是否正常? 有任何减少这种"功率损耗"的建议吗? 我需要器件在发热时非常安全。

   

另一个问题、但我认为它的方向是一样的:

在数据表中的图8-12 (见下方)、Vin 为6V、模式为 USB500、这意味着最大电源功率为3瓦。 该图显示、4V 时电流为1安培。 如何提供4瓦功率? 我有一种数学解析的感觉:)

  

最后一个问题:) Adafruit 太阳能充电器使用 USB 输入电源总线上的二极管(SK34D)。 在我的测试中、压降引起了很多问题(至少我认为这是原因:)。 您是否认为我可以在不使用二极管的情况下安全地实现 USB-C 电源?  




我对´m 的每一个答案,每一个提示和每一个评论都很满意:)

此致!  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    [报价 userid="627616" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427125/bq24074-bq24074-heat-power-consumption-diodes "]我将 电源电压设置为5V 我观察到电流输出与充电电流相同甚至更大。 因此、BQ24074EVM 中的某处使用了超过0.2W 的功率。 但在哪里? 是否发热? 是否正常?

    预计为 BQ24074 IC 内部的功率损耗。 它是线性充电器、因此功率损耗随输入和输出电压差而变化。 例如、与接近充满电时相比、电池进一步放电时的功率损耗会更大。 IC 内部集成 FET 产生的功率损耗会以热量的形式耗散。 为了优化热性能、请确保在 PCB 设计的 IC 散热焊盘和接地平面之间有足够的过孔。 数据表第41页显示的示例布局显示了用于 BQ24074散热焊盘的6个过孔。  

    [报价 userid="627616" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427125/bq24074-bq24074-heat-power-consumption-diodes 数据表中的图8-12 (见下文) Vin 为6V、且模式为 USB500、这意味着最大供电功率为3瓦。 该图显示、4V 时电流为1安培。 如何提供4瓦功率?

    感谢您指出这一点。 图8-12缺少注释以阐明器件不处于 USB500模式。 图8-12的目的是展示充电电流调节、其中 ICHG 通过 RISET = 900 Ω 设置为约1A。 在本例中、输入电流限值已设置为高于1A。 我将在下一次修订的数据表中说明这一点。  

    您认为我可以在不使用二极管的情况下安全地实施 USB-C 电源吗?

    从 BQ24074 IC 的角度来看、不需要放置在输入源之前的二极管。

    此致、

    Garrett