This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21215A:输出噪声问题

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM21215A, TPSM82866A, TPS62870, TPSM82866C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423735/lm21215a-output-noise-issue

器件型号:LM21215A
主题中讨论的其他器件: TPSM82866ATPS62870TPSM82866C

工具与软件:

您好!

我的客户在以下条件下使用 LM21215AMHE-1。

 -输入电压:5V、输出电压:0.9V、负载电流:6A

他们在2022年底左右设计电路、参考了下面的 TI WEBENCH 结果。

最近、在电路板生产期间、LM21215A 的输出端产生了噪声、出现了问题、如下所示。

本月再次运行 TI WEBENCH 后、他们发现​​以下组件值存在差异:

只需更改连接到 COMP 引脚的滤波器值、便可降低输出噪声、如下所示。

问题1。 此问题的根本原因是什么?

问题2: 您能否解释一下为什么 TI WEBENCH 结果不同?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    我会将您的问题转发给熟悉此设备历史的同事。 答案可能会在下周早些时候提供。

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我已将 Webench 引脚添加到该线程中。  Webench、过去几年中是否对此模型进行了更新?

    JH、这是一个非常旧的器件。  如今、我们拥有要简单得多的6A 器件。  TPSM82866A、TPSM82866C 或 TPS62870是否适合您?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    客户可能希望在其新设计中使用上述产品。 该产品目前正在生产中、我们需要 TI 对此问题作出即时响应。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许 

    我希望这封邮件能让您满意。

    作为调查的一部分、我们将把之前的设计与当前的设计进行比较。 我们的初始发现表明 BOM 组件中存在变化、我们将更深入地探究以发现任何其他差异。

    我们将汇编所有调查结果、并在本周结束前提供全面的最新情况。 非常感谢您在此过程中的耐心和支持。

    感谢您的理解。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志信

    我们验证了 LM21215A Webench 模型、过去几年中没有对该模型进行更新。
    我们在 VinMin=5V、VinMax=5V、Vout=0.85V 和 Iout=6A 条件下、将共享的2022 Webench 设计与当前 Webench 设计进行了比较、观察结果如下。

    除了补偿元件的变化外,我们还观察了两种设计之间选择的电感器、输入电容器和输出电容器的变化。
    选择的电感器、输入电容器和输出电容器依赖于开关频率。
    开关频率的变化可能会导致上述元件的变化以及 CC1和 CC2等补偿元件的变化。

    当前 Webench 设计和共享的2022 Webench 设计之间的开关频率变化可能导致出现差异。

    如有可能、请与我们分享2022年 Webench 设计的 Webench 设计报告、这将帮助我们确认上述观察结果。

    补偿元件的变化可能 会提高稳定性、因此输出噪声可能会降低。 但是  和  可以对此发表更多的评论。
    如有任何疑问、请返回我们的网站。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查、Umayal。

    是的、JH 的波形似乎不稳定、这是通过选择新的补偿元件来固定的。  是的、如果开关频率不同、则会导致不同的电感器和电容器、从而需要不同的补偿。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal:

    感谢您的答复。

    请参阅以下客户提供的 SAV 文件。

    e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_6A.zip

    它们在 TI WEBENCH 中可以设置的所有参数是输入功率(最小值和最大值)、电流、输出功率以及工作温度、如下所示。

    他们要求明确解释为何​​即使 TI WEBENCH 中没有任何变化、上述 RC 值也会发生变化。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您是否具有用于创建每种设计的输入?  在设计注意事项部分中、除了简单的 Vin、Vout 等之外、还有更多选项可供选择。

    Umayal、2022年设计显示一个连接到器件的同步时钟。  2024设计中不存在这一点。  什么会导致 Webench 添加到原理图中?  客户是否需要单击一个框进行时钟同步?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    客户表示除了上述四个设置(Vin、Vout、Current、Temp)之外、他们没有更改任何其他设置。

    以下是客户在2022年也检查了8A 和10A 条件的结果。

    这种情况的结果表明 SYNC 引脚上没有额外的电路。

    e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_8A_5F00_10A.zip

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志信

    我们重新验证了 LM21215A Webench 模型、并确认自2017年以来没有对模型进行更新。

    以下是通常会在 Webench 上观察到设计差异的三个可能原因。

    1.  Webench BOM 部件选择是动态的。 在   给定输入条件下、Webench 可选择相对成本、尺寸和效率最合适且最优化的组件。
    当新组件添加到我们的数据库时,如果新添加的组件最适合应用,则可以选择它。 因此、我们可能会观察到 BOM 组件的变化。

    2.用户可以通过编辑组件限值或者创建定制组件来定制 Webench 设计。

    3.更改"配置选项"可以相应地改变 BOM 组件。  


    但是、为了准确找到该问题的根本原因、我们需要 "2022年 Webench 设计"的 Webench 设计报告 如下图所示。

    或者请分享 "2022 Webench 设计"的 Webench 设计链接  平衡 .

    客户共享的.svg 文件不会向我们提供 设计使用的开关频率或"配置选项"设置等其他运行条件的详细信息。  Webench 设计报告 或  Webench 设计链接将为我们提供 其他运行条件和 "配置选项"设置的详细信息。

        需要提供 Webench 设计报告或 Webench 设计链接来进一步调查此问题。

    谢谢。此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、Umayal

    感谢您的友好回答。

    您能解释一下在参考 LM21215A 的2022 Webench 设计设计的电路板上仅更改2024 Webench 设计的 COMP 引脚连接值时、为什么输出噪声会得到改善吗?

    客户想知道此症状的根本原因是什么。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    "噪声"似乎不稳定。  因此、更改补偿似乎可以提高稳定性。

    并且稳定性不仅仅取决于 Webench 设计中显示的内容。  这还取决于与输出连接的一切、包括原理图其他页面上的项目。

    我们始终建议客户验证其设计、包括测量其系统中的环路稳定性。  他们是在两个设计上测量这些数据吗?

    Chris