This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:SDA 和 SCL 线未上拉

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426982/bq76940-sda-and-scl-lines-were-not-pulling-up

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

e2e.ti.com/.../DRONE-BMS.pdf

请查看随附的原理图。 我们有一个定制的 BMS 板。 最初、SCL 和 SDA 线未上拉。 在电阻器 R103和 R104上、一侧获得3.3V 电压、但另一侧显示0.8V 电压。 电阻器的另一端直接连接到 BQ76940 IC、因此我们怀疑 IC 拉至低电平。 为了确认这一点、我们将 IC 的 SDA 引脚从 PCB 上断开、但 SDA 引脚仍未被拉至高电平。 请引导我们了解需要检查的内容。

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    MCU 是否将这些引脚拉低?  

    您是否已分别断开 SDA 和 SCL、以查看其中任何一个是否能够在没有另一个的情况下上拉?

    此外、您是否尝试过通过外部电源放置外部上拉电阻器?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon