This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:I2C 寄存器的示例代码

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116, TPS650864, TPS65086, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427424/tps650864-sample-codes-for-i2c-registers

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650860EVM-116TPS65086IPG-UI

工具与软件:

你(们)好

客户正在申请 I2C 寄存器的任何示例代码。 是否有任何代码?

以下是其他问题。

- TPS650860EVM-116和 GUI 是否支持  TPS650864?

-是否有与 TPS650864相关的任何勘误项?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、  

    1.我们没有任何示例代码、因为我们发现每个客户编写 I2C 命令时使用的语言/方法因客户而异。

    2.是的、TPS650860EVM-116和 GUI 可以支持 TPS650864。 他们只需将 EVM 板上的 PMIC 替换为 TPS65086 4. .  
    此 EVM 能够 支持整个 TPS65086x 系列。  

    使用 IPG-UI 创建新项目并要求选择器件名称时、TPS650864将在 "TPS650860"器件名称下工作。

    3.没有与此器件相关的已知勘误表。

    此致、
    Sarah