This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:我想知道 TPS25730D 的电路配置是否存在任何问题

Guru**** 2810835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425543/tps25730-i-would-like-to-know-if-the-circuit-configuration-of-the-tps25730d-has-any-issues

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我已使用适用于 USB-C 的 TPS25730D IC 设置电源、电压范围为5V 至15V、电流范围为1A 至3A。

您能否回顾一下当前电路、检查是否存在任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将审阅您的原理图、并在明天由 EOB 更新。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我很期待这件事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已完成原理图审阅并上传至此处。

    此致、

    Connere2e.ti.com/.../ko_5F00_sch_5F00_rev.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您观看电路。 在该电路中从 SINK_EN 引脚上移除电阻器 R2后、它现在运行良好。 、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气、我将继续将此问题标记为已关闭。

    此致、

    Conner