This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:OC 处于保护状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427538/bq40z50-r2-oc-in-protections

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

  OC 在保护中意味着什么? 它是为单元格定义的吗?

  对于6.7Ah 容量的4S2P 电池、如何计算 OC 值?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steel、

    此值由用户定义。 因此、如果电池容量为6.7Ah、则 OC 值应设置为高于设计容量。 我会将该值设置为比设计容量高15%。

    此致、

    Adrian