This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:gatedriver 的数据表内信息问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427132/ucc5320-in--datasheet-info-issue-with-gatedriver

器件型号:UCC5320

工具与软件:

数据表中显示、对于典型应用、IN-接地、我能否将脉冲连接到 IN-而不是 IN+? 是否可以使用、我是否需要上拉电阻器、因为数据表不提供任何有关任何不稳定行为的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 Yousef,

    您可以将 IN+短接至 VCCI、并将方波发送至 IN-。 这将在 IN-为低电平时产生高输出、而在 IN-为高电平时产生低输出。 我们称之为反相配置。

    您可以将一个上拉电阻器添加到 IN-、以确保在输入信号为高阻态时输出为低电平

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、如果我想在输出端有一个高电平信号、那么我不应该在输入为低电平时连接上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yousef:

    只要低电平输入能够提供几 uA 的电流、它就占主导地位、因此您可以保持上拉电阻器的连接状态。 如果输入为高阻态 (开路)、上拉电阻仅将控制 IN-电压、而不会控制输入为0V 和低电阻或5V 和低电阻。

    此致、

    Sean