This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:器件不会进入运输模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427184/bq25622e-device-will-not-enter-ship-mode

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

您好!

我正在尝试通过在寄存器0x18充电控制寄存器3中设置 BATFET_CTRL = 0x02、将 BQ25622E 置于运输模式。 但是、系统只是复位。 我还尝试将其置于关断模式(0x03)并获得相同的结果。 我发送命令时、适配器电压不存在。 什么原因可能导致此问题?

谢谢!

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在昨天晚上做一些测试后再给它多放一点颜色。 我试图从中断内发送运输模式命令、导致了上述复位行为。 而是让中断设置一个标志、以便主循环随后发送命令、这样做有效。 因此、在发生关断时、处理器正在进行一些怪异的交互。 从处理器到 QON 输入有一条路径、因此微控制器可能会将该线路拉低、并在其进入 SHUTDOWN 模式时立即唤醒 BQ。 不知道发生了什么、但至少要解决这一问题。 处理器为 ESP32-S3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:  

    感谢您通过 E2E 联系并提供测试更新。

    很高兴听到您在设计中使用了运输模式进行调整。 如果您希望进一步调试、建议的下一步是生成一个显示 VSYS、SDA 和 QON 的波形、以检查理论上 QON 可能被驱动为低电平并导致 BQ25622E 退出运输模式。  

    预期结果是、由于 BATFET_CTRL = 0x02而进入运输模式后、只有 QON 按下器件或适配器插入才会退出运输模式。  

    此致、

    Garrett