This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:电压反馈

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427590/lm51772-voltage-feedback

器件型号:LM51772

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以在下面回答我的问题吗? 谢谢!

设计简介:
IIC 降压/升压将电池电压升高到0到20+V 之间(步进)、然后将其提供给推挽级。 该阶段通过变压器隔离、将电压升压到0到5kV 之间。  但在此方案中、反馈至芯片以进行控制环路反馈的电压不是 IIC 降压升压(初级侧)的输出电压、而是变压器次级侧的高电压。 该目标电压在输入到 FB 引脚之前通过电阻分压器进行衰减。

问题:
如何使用 LM51772实现此功能?
 LM51772是否具有一个用于将输出电压与基准电压进行比较以进行误差放大和调节的引脚? 或者是否有其他方法可以实现类似的功能? 您的建议是什么?

BR、

Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我不知道我是否理解了问题的正确性、特别是你自己已经回答了。

    FB 引脚是用于比较输出电压与混响的引脚。

    在本例中、补偿会变得更加复杂、因为传递函数中涉及更多的 pols 和零点。 因此、在这里您需要特别注意。

    此致、

     Stefan