This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:在恒流源下无法正常工作(无论是在有负载还是无负载条件下)

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422390/tps62745-not-working-properly-in-constant-current-source-both-in-with-load-and-without-load-conditions

器件型号:TPS62745

工具与软件:

我的电路板可在4 -20mA 电流环路中工作。 因此电路板应在3.6mA (10V)下导通。 但是连接该器件时、3.6mA 上的输入电压降至4.4V。

我有几个调试过程、仍然显示相同的结果。 最初将输入电容增加47 μ F、然后开始工作。 但几天后、所有的板都停止工作。

好的、今天我又做了一个测试来禁用稳压器(下拉使能引脚)、该测试表明3.6mA (显示为10V)的电压正常。

所以、我尝试启用 IC、方法是在上电期间将其保持关闭状态、但经过一段时间后、输出电压从3.3V 降至0.5V、输入电压也从10V 降至4.4V。

因此、请帮助我尽快解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、请尽快回复此问题。 我之所以卡在启动中、只是因为稳压器 IC 导致的这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    VCC 没有足够的容量为 TPS62745供电

    您可以使用外部源进行验证。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有负载、它也表现出相同的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aswin、

    您可以使用外部电源为  TPS62745供电 并查看是否有相同的行为。μ A  

    谢谢、μ A

    科林 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在负载较小的情况下、其行为也是相同的。 实际上、负载调节没有正确发生。 我观察到还有一个问题、即、如果电容器已充电、如果我稍后提供使能、它会正常工作;但是如果我提供任何负载、输入电压会降低到4.45V。 请进行详细检查、并尽快告知您的评论。

    有关详细信息、请查找以下物料清单

    基准 电流 PCB 封装 封装 制造商器件型号 这种规格
    C92 22uF、25V 805. 0805 CL21A226MAYNNNE Samsung Electro-Mechanics (三星电机)
    C93、C225、C226 10 μ F 805. 0805 GRM21BR61C106KE15L Murata Electronics (村田电子)
    C96 47uF、16V 1210 1210 GRM32ER61C476ME15L Murata Electronics (村田电子)
    C222. 2.2 μ F C0402_SFO 0402 GRM155C81C225KE11D Murata Electronics (村田电子)
    D89、D90 5.1V SM_2_SOD-123F_107X67_36h SOD-123FL-2 KDZVTFTR5.1B Rohm Semiconductor
    L18 4.7 μ H IND_4mm SMD 1616. LQH44PH4R7MPRL Murata Electronics (村田电子)
    L19、L20 BLM18HE152SN1D SM_2_FB_0603_37h 603. BLM18HE152SN1D Murata Electronics (村田电子)
    问题13. SI2315BDS-T1-BE3 SM_3_MFET_SOT23_120X55_80h SOT-23-3 SI2315BDS-T1-BE3 Vishay Siliconix 的视频
    问题14. 2N7002K-7. SOT23-3. SOT-23-3 2N7002K-7. 大型元件
    R91 1M R0603_IPC_SM_782A 603. RN73H1JTTD1004F100 KOA Speer Electronics、Inc.(日本兴亚半导体电子株式会社)
    R92、R97、R138 0r sm_2_res_0402_16h 0402 CR0402-J/-000GLF Bourns Inc.
    R135 100k sm_2_res_0603_22h 603. RC0603FR-07100KL Yageo
    R136 150公里 sm_2_res_0603_22h 603. RC0603FR-07150KL Yageo
    R137 10R 805. 0805 RC0805FR-0710RL Yageo
    U23 TPS62745DSSR DSS0012A WSON-12 TPS62745DSSR 德州仪器(TI)
    C94 10 μ F 805. 0805 GRM21BR61C106KE15L Murata Electronics (村田电子)
    R14 0r sm_2_res_0402_16h 0402 CR0402-J/-000GLF Bourns Inc.
    R121 1M R0603_IPC_SM_782A 603. RN73H1JTTD1004F100 KOA Speer Electronics、Inc.(日本兴亚半导体电子株式会社)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    您是否可以使用具有足够能力的外部电源为  TPS62745供电

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、请理解好、我的器件需要在电流源下工作、总消耗也要更低(在3.7mA 内)。 因此、它必须能对4 -20mA 电流环路进行工作。 我最近观察到的一点是、当软启动正常工作时、输入端出现骤降。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    我们的器件应在电压源下工作、并具有足够的电流能力。

    我从您的描述中可以看出、启用器件后、输入电压会下降。

    以下是两个常见原因、一个是 VCC 没有足够的源极能力来驱动、另一个是焊接问题、导致漏电流。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电压源也不起作用、输入电压降低、电流逐渐增大、稳压器停止工作。 我在输入侧又增加了一个47 μ F 的电容。 但仍然显示了相同的结果。 但有时会保持稳定。 因此、请仔细审阅共享的原理图、并告诉我任何提高稳定性的可能方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    VIN_SW 是在 EN_VIN_SW =高电平时将 VIN 连接到 VIN_SW 的开关的输出。 在这种情况下,该引脚不应连接到 GND,因为 它会导致漏电流。 请使其浮动。

    谢谢!

    Colin