工具与软件:
我的电路板可在4 -20mA 电流环路中工作。 因此电路板应在3.6mA (10V)下导通。 但是连接该器件时、3.6mA 上的输入电压降至4.4V。
我有几个调试过程、仍然显示相同的结果。 最初将输入电容增加47 μ F、然后开始工作。 但几天后、所有的板都停止工作。
好的、今天我又做了一个测试来禁用稳压器(下拉使能引脚)、该测试表明3.6mA (显示为10V)的电压正常。
所以、我尝试启用 IC、方法是在上电期间将其保持关闭状态、但经过一段时间后、输出电压从3.3V 降至0.5V、输入电压也从10V 降至4.4V。
因此、请帮助我尽快解决该问题