This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交错通道非对称工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427269/ucc28070-interleaved-channels-working-unsymetrical

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

我们使用 UCC28070设计了具有以下规格的 PFC 级:

100-240VAC 输入

385VDC 1.9A 输出

Fsw 150kHz

我们使用 Webench 进行元件选择、其设计看起来非常出色、我们可在230VAC 时获得98%的效率、在120VAC 时获得95%的效率、并且在满负载下获得99%的 PF 更好。 但是其中一个 MOSFET 会比另一个 MOSFET 热得多。 经仔细检查后发现、CSA/CSB 和 GDA/GDB 有很大不同。 我的问题是、如果不正确地进行设计、哪些方面可能会导致这种不对称性、以及 我们如何着手寻找故障。

 

谢谢

Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin:

    理想情况下、CSA 和 CSB 信号应相同或几乎相同。  然后、GDA 和 GDB 占空比也应该相同。  

    我建议检查电流检测变压器(CT)的复位电压、确保在复位间隔 (MOSFET 关断时间)期间施加足够的伏秒、以完全匹配 MOSFET 导通时间期间施加到 CT 的伏秒。  
    请参阅数据表(第32页)中的第8.2.2.7节、了解如何计算导通期间最坏情况下的 V-s 积。    

    就我个人而言、我更喜欢使用齐纳二极管复位网络、因为我确切地知道会产生什么复位电压、但也可以放心地使用电阻二极管网络。   我不知道如何计算电容器电阻器复位网络的值、因此我个人不喜欢使用它。  

    此致、

    Ulrich