This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电池充电时的 VSYS 电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420069/bq25756-vsys-voltage-in-charging-a-battery

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

在下面的简化版应用中、客户询问 VSYS 电压在电池充电期间如何工作。

VSYS 电压是通过 VBAT 电压进行跟踪、还是在电池充电期间(例如快速充电状态)保持固定的 VSYS 电压。

我在数据表中进行了检查、但我找不到任何说明以及 VSYS 电压设置寄存器位。

我们是否了解 VSYS 电压是随 VBAT 或电池电压转换的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    在 BQ25756中、VSYS 连接至 VBAT。 因此、VSYS 将使用 VBAT 进行跟踪。

    请告诉我这是否合理以及您有任何问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    非常感谢您的建议。 这是我们需要知道的。 我要告诉我们的客户、VSYS 将采用 VBAT。-

    如果他需要在补充模式下使用固定的 VSYS、我建议使用 BQ25756反向模式+外部输入电流限制开关。

    如果我的理解有误、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshiro、

    这应该起作用。 电池的充电电流和系统负载是多少?

    此外、BQ25756已具有内置输入电流限制。 IAC_DPM 寄存器和 ILIM_HIZ 引脚控制输入电流限制。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的支持。

    客户根据此讨论决定了 BQ25756评估、以便检查详细特性。  

    此致、