This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:输入端出现超级电容器电压

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404940/tps61094-supercap-voltage-appearing-at-input

器件型号:TPS61094

工具与软件:

你(们)好。

我的 cusinsg TPS61094用于其中一个项目。 他们观察到,当他们移除输入源,有时超级电容器电压出现在输入端子,有时它没有出现。 您能帮助在哪种情况下输出出现在输入端?在哪种情况下它不会出现在输入端?

此致

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    [quote userid="12822" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404940/tps61094-supercap-voltage-appearing-at-input 当他们移除输入源时,有时超级电容器电压会出现在输入终端上,有时不会出现。

    是否意味着输入端的电压在0V 和超级电容器电压之间变化?  

    输入端子处出现超级电容器电压听起来旁路 FET 导通、而旁路 FET 在这四种模式下导通。 但是、在不了解更多细节的情况下谈论正在发生的事情是很难的。

    您能否说明客户的操作条件和设置?  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    让我让用户回复该主题。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    客户无法登录、我不确定具体问题是什么。

    他们报告的问题与充电电压有关。

    它们将充电电压设置为3.45V、将 Vout 设置为3.3V。 电池输入电压高于3.6V。 他们观察到超级电容器无法充电至设定的电压、但会钳位至 Vout 电压。 问题可能是什么?

    此外、还想了解如果移除输入源、输入万兆位以下可能会出现超级电容器电压、以及如何防止这种情况? 实际上、客户是通过使用 ADC 检测输入电压来检测输入端子处的电池移除情况。 由于输出电压交流输入、因此它们无法检测到这种情况。

    请。 提供帮助。

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    在充电模式下、TPS61094使用降压拓扑为超级电容器充电、因此超级电容器电压不能高于输出电压、如果 Vout 低于为目标充电电压、则该电容器电压会被钳位至 Vout。  

    实际上客户正在通过使用 ADC 感应输入电压来检测输入端子处的电池移除情况。 因为输出电压输入可能导致它们无法检测到这种情况。

    对于这个问题、您的意思是客户在移除电池后发现输入电压等于超级电容器电压、但不等于 Vout?

    这不应该是 TPS61094的正常行为。 他们能否尝试使用 TPS61094EVM 来检查它是否仍出现在我们的 EVM 中、或者您能否共享原理图?  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    客户对于 TPS61094仍然很少提出疑问。

    当他们移除 VIN 源时、他们会观察到 Vin 上出现的 Vout、但这并不是每次都发生、因此他们想知道这种 Vout 将在哪种条件下出现在 Vin 上?

    目前这些示例仅使用 EVM。

    他们还尝试使用另一个超级电容器制造商(EDLC 电容器)。

    在安装 EDLC 电容器(完全放电的电容器)时、EDLC 超级电容器电荷开始以大约20uA 的电流非常缓慢地充电、同时在 EVM 上完成10mA 充电设置。  一旦电容器达到0.8V、电容器就会开始以2至3mA 的速率充电。 为什么它的行为就像我提到的那样?

    另外还有一个观察结果如下。

    • 为什么在连接电池之前连接超级电容器跳线时 EDLC 超级电容器无法充电?

    请。 提供帮助。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miteshkumar:

    我想仔细检查 EVM 的设置、因为这里可能会出现一些意外行为。

    EN 和 MODE 是否以高电平连接? 而 JP1和 JP2与2-3相连、是指"支持电容器"? (默认连接1-2)

    另请参阅 EVM 用户指南设置跳线。

    www.ti.com/.../slvuc27.pdf

    Vout 有时出现在 Vin 上、我可以得出的结论是、旁路 FET 有时会开启、而旁路 FET 只能在这四种情况下开启、如红色下划线所示。

    如您所述、EDLC 超级电容器的充电电流问题。 在这种情况下、VIN 处的电压是多少?  VSUP_UVLO 看起来像0.8V、但如果 VIN 电压高于 VIN_UVLO、即使 VSUP 低于 VSUP_UVLO、也可以正常启用充电。

    [报价 userid="12822" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404940/tps61094-supercap-voltage-appearing-at-input/5421001 #5461001"]为什么在连接超级电容器跳线之前连接超级电容器时 EDLC 超级电容器无法充电?[/QUOT]

    我对这种情况有点困惑、您能否解释更多详细信息?

    您可能要让 VIN_UVLO 和 VSUP_UVLO 作为参考、VIN_UVLO 上升的优先级(1.8V) 高于 VSUP_UVLO 上升的优先级(0.8V)、因此器件不会在 仅 SUP 处有电压时启动。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我们正面临这一问题。 当超级电容器电压最初为0V 时、TPS61094 IC 无法为 EDLC 超级电容器充电。

    我们的原理图如下所示。

    请尽快为 EDLC 超级电容器充电建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    不确定未充电时的具体情况。

    总之、我想这种情况的几种可能的原因、

    TPS61094使用 VIN 电压启动、在没有任何 VIN 电压的情况下、即使在 SUP 上存在电压的情况下、也无法启动。 当然、它在启动时不会充电。

    因此、该器件在连接电池之前无法充电、因为在未连接电池的情况下无法启动。

    如果您需要在连接电池之前为超级电容器充电、则可以尝试在 VIN 处提供偏置电压以使 TPS61094启动。

    启动后、当 VIN >目标 VOUT +100mV 且 VOUT >目标 VOUT 时、充电模式启用、然后超级电容器充电。

    因此、如果 原理图中的目标 VOUT 为3.3V、则超级电容器直到 VIN > 3.4V 且 VOUT > 3.3V 时才会充电。

    当您进行测试时、VIN 处的电压是多少? 请确保它满足 d/s 中的要求

    此致。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您 说:

    "当您进行测试时、VIN 处的电压是多少?"

    结果值如下所示

    电源电压:3.68V

    电源和 VIN 之间的串联电阻:10 Ω

     VIN 处的电压:3.66V

    VOUT:3.60V

    超级电容器电压:0V (初始)

    但在这种情况下、TPS61094不充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    原理图和测试设置对我来说看起来是可以的、如果您将 OSEL 设置为3.3V、将 VCHG 设置为2.7V 、并提供~3.6V 的输入电压、则应在此条件下启用充电模式。

    此外、您还可以检查 SW 节点以查看其是否开始在充电模式下切换。  

    一个问题与电源和 VIN 之间的串联电阻有关、

    如果电源电压为3.68V、VIN 的电压为3.66V、并且串联电阻为10 Ω、则流入 VIN 的电流阱看起来为(3.68-3.66)/ 10 = 0.002A

    但是、如果 VIN 处的电压为3.66V、VOUT 处的电压为3.60V、则考虑到旁路 FET 为0.15 Ω、VIN 处的电流源看起来为(3.66 - 3.60)/0.15 = 0.4A

    由于电流不是同一水平、看起来毫无意义、您可以仔细检查一下吗? VIN 和电源之间为什么有一个10欧姆电阻?

    此外、我们的团队将于下周下班、因此您预计 e2e 回复会有所延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我进行了仔细检查、但发现了相同的问题。

    请您的团队尽快重新解决此充电问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我将在 星期三回到办公室,很快会给你反馈。

    谢谢!

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    请确认 MODE 和 EN 的电压高于0.58V、VIN 的电压高于目标 VOUT + 100mV、VOUT 的电压高于目标 VOUT (在您的情况下、R32=4.75k Ω、目标 VOUT 为3.3V)。

    当 VIN 引脚上的电压高于 UVLO 上升阈值(通常为1.7V)且 EN 引脚被拉至逻辑高电压时、TPS61094将被启用并开始对输出电容器充电。  当输出电压达到接近输入电压后、TPS61094开始检测 VCHG、ICHG 和 OSEL 引脚的配置条件、然后锁存配置。  当输入电压高于增加100mV 的输出电压设置时、TPS61094进入降压模式软启动。 充电电流可能会缓慢增加。

    如果超级电容器仍然没有充电、也许您可以发送一个示波器屏幕截图、其中显示 TPS61094的 VIN、VOUT、SW、SUP 节点、以便我可以进一步调试。 到目前为止、我不确定无法充电问题的可能原因是什么、因为原理图中的设置看起来不错。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="520121" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404940/tps61094-supercap-voltage-appearing-at-input/5449661 #5449661"]请确认 MODE 和 EN 处的电压高于0.58V、VIN 处的电压高于目标 VOUT + 100mV、VOUT 处的电压高于目标 VOUT (R32=4.75k Ω 时、您的情况下目标 VOUT 为3.3V)

    MODE 和 EN 引脚为3.6V

    我已经分享了原理图、但您为什么还不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    如果您可以确认  MODE 和 EN 为逻辑高电平、 VIN 上的电压高于目标 VOUT + 100mV、并且 VOUT 上的电压高于目标 VOUT、则超级电容器应由您设置的 ICHG 充电。

    我们还仔细检查 EVM 中的配置、超级电容器按原样充电。  

    如果您的工作台上仍然没有为超级电容器充电、您可以发送一个示波器屏幕截图、显示 TPS61094的 VIN、VOUT、SW、SUP 节点、以便我进一步调试。  

    谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    根据以下配置进行超级电容器充电测试

    1.超级电容器充电在 EVL 套件中进行了测试、并且在 TPS61094 Vout 引脚上没有任何负载的情况下与我的电路板并行、超级电容器可以平稳充电

    • 电源电压:3.68V
    • 电源和 VIN 之间的串联电阻:10 Ω
    •  VIN 处的电压:3.66V
    • VOUT:3.65V
    • 超级电容器充电(0至2.7V)

    2.当我在 TPS61094 Vout 引脚上连接除物联网之外的微控制器等负载和其他外设时、超级电容器可以充电

    • 电源电压:3.68V
    • 电源和 VIN 之间的串联电阻:10 Ω
    •  VIN 处的电压:3.66V
    • VOUT:3.65V
    • 超级电容器充电 (0至2.7V)

    3.当我将微控制器等负载和其他外设    TPS61094 Vout 引脚上的物联网连接时、超级电容器无法充电

    • 电源电压:3.663V
    • 电源和 VIN 之间的串联电阻:10 Ω
    •  VIN 处的电压:3.662V
    • VOUT:3.637V
    • 超级电容器不充电 (0至1V)。 如果超级电容器在连接负载(即物联网)之前首先在高达1V 的电压下充电、则 TPS61094 IC 能够在1V 至2.7V 的电压范围内充电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您分享详细信息。

    因此、该问题似乎与物联网负载有关。 我知道、物联网设备的电源电流通常是脉冲电流、所以这意味着 TPS61094的电流是脉冲电流、平均电流可能很低、但在某个时刻、物联网设备可能会拉取更高的电流。 我不确定您使用的物联网设备的最大电源电流是多少。

    我想这个问题可能是由物联网拉取高脉冲电流时产生的、此时 TPS61094的输入电压由于10欧姆串联电阻器的压降降至低电平、然后 TPS61094进入补充模式、超级电容器电压可能放电至0V。 当 IoT 的高脉冲电流消失后、TPS61094会再次为超级电容器充电至可能为0.7V、然后当存在高脉冲电流时、超级电容器再次放电至0V。 它始终会重复此过程。

    但这只是我的假设、 如果我们能获得一些 示波器屏幕截图 (例如 TPS61094的 VIN、VOUT、SW、SUP 节点)、将会更有帮助。

    是否需要10欧姆电阻? 也许您可以尝试将其删除。

    或者、设置较大的充电电流可能会有所帮助、因为较大的充电电流可以更快地为大于1.0V 的超级电容器充电。

    或者您也可以尝试禁用物联网设备、直到超级电容器电压充电到1.0V 以上。

    此致、

    Nathan