This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828511:TPSM828511和 TPSM828512之间的确切差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828511, TPSM828512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426099/tpsm828511-exact-differences-between-tpsm828511-and-tpsm828512

器件型号:TPSM828511
主题中讨论的其他器件: TPSM828512

工具与软件:

我在 设计 TPSM828512时发现、器件在5-10天的交货周期报价后的2月才可供货、我的项目进度不允许出现这种差异。  看起来我可以替换 TPSM828511 (是的、如果稍后需要更大的电流、我有很多裕度)。  这两个器件之间的具体区别是什么?  如果我选择使用1A 器件的 EMC、但稍后替换2A 器件、这是否有可能更改我的 EMC 曲线?  在用一个代替另一个时、还有什么需要考虑的?  除了最大电流之外、我在数据表中没有看到任何关于两个值之间差异的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    TPSM828512和  TPSM828511之间的唯一差异是电流限制。 没有其他区别、您应该会在两个器件上获得相同的性能。

    EMC 结果应保持不变。

    您的版本需要多少个样片? 我看到 TPSM828511 也缺货。 您是否为贵公司提供 TI 销售联系人?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我希望建造60个单位。  我不是直接购买-我们的 CM 是、我不确定他们是从谁那里购买的。  如果我们能够获得60个2A 版本的样片、那会很好。  他们在加拿大、但谈到尝试直接从 TI 购买产品或从欧洲特许经营商购买产品。

    我想我不明白为什么你会有三个不同的版本,一切都相同,除了电流限制。  是不是为了让设计人员节省器件从外部设置电流限制?  这就是我认为可能还有其他一些差异(某种针对不同的最大电流进行了优化)的原因。

    谢谢!

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    您能否让您的 CM 向其 TI 销售联系人索要这60个样片? 他们可能能够在内部优先考虑这一点。

    不同的电流限制版本让设计者可以从不同的额定电流电感器中进行选择。  

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    他们好像可以订购1A 版本、所以我想我们现在就可以了。

    那么、在您看来、如果1A 器件适合我们、您不认为有任何理由会妨碍我们使用2A 版本作为替代方案、而不会对电路或 BOM 产生其他任何更改或影响、对吗?

    谢谢!

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    是的、正确。 如果1A 适合您、则2A 也适合。 更改为2A 无需更改电路或 BOM。

    此致、

    Varun