This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:CHG 和 DSG 引脚的电荷泵输出

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425946/bq27z746-charge-pump-output-for-chg-and-dsg-pin

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: PMP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们要在1S1P 应用中使用 bq27Z746。

我想知道 CHG 和 DSG 引脚的输出电压是多少。

在数据表中、我找到了以下内容:

这是否意味着如果电池充电到4V、我将获得 CHG 引脚8V (相对于 VSS)?
而 CHG FET 的栅极-源极电压将是4V?

当电池充电至3V 时、栅极-源极电压将为3V、对吧?

感谢您的帮助。

此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、如果 Vdd 是3.2V、则 chg pmp 将为6.4V。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。

    当 Chg-FET 应处于关断状态时、CHG 引脚的电压电平是多少?

    VDD = 4V ->  

    VchgOFF = VCHG - VSS = 8V - 0V = 8V

    我不明白这句话。 我认为电压应该是4V 或0V。

    感谢您的帮助。

    此致、Klaus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    当 CHG FET 关断时、CHG 引脚应为0V (最大值为0.2V)。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。

    第一个问题:

    请看下图。 这意味着、如果 CHG 引脚在电池电压为4V 时具有+0、2V、则 CHG FET 的栅源电压为-3、8V。 这是正确的吗?

    第二个问题:

    数据表中的剂量是如何工作的?

    VDD = 4V ->  

    VchgOFF = VCHG - VSS = 8V - 0V = 8V

    感谢您的帮助。

    此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    1.正确。

    2.我认为公式中的 Vchg 值应该小于0.2V、因为如果 FET 关断、我们预计引脚不会产生高电压。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    好的。 谢谢。

    此致、Klaus