This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:如何使用 Thunderbolt 工具创建 TBT5 Bumblebee FW

Guru**** 2590040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415171/tps65982dmc-how-to-use-the-thunderbolt-tools-create-a-tbt5-bumblebee-fw

器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65987

工具与软件:

亲爱的大家好   

  我已下载  TPS65987_8_Thunderbolt 应用程序自定义6.3.7_B8J 并获取固件 PRI (Bumblebee _1_23.zip)来自 Tommy Lin 。

 但我不知道如何为  Bumblebee EVB 创建一个固件

  请帮助我展示一个示例。 如何使用该工程为 Bumblebee EVB 创建固件

  非常感谢!

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您发送编修!

    我明天会给你的文件!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin  

      请帮助我获取示例。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    已连接!

    e2e.ti.com/.../Bumblebee.zip

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      非常感谢!  您能 告诉我 如何  为 Bumblebee 设计创建固件吗

      例如  

      1.打开 xx.prj 并保存 ...

      2.open xx.prj 以及如何保存  

     非常感谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    看看我制作的这些幻灯片!

    e2e.ti.com/.../Creating-Full-DMC-FW-images.pptx

    谢谢!

    Kevin Kosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin  

      非常感谢您的 PPT ,但我跟随您的指南 我做它请检查下一个 PPT .
    但我发现它不能工作. 但是  FULL_DMC.bin 可以使用 bumblebee.zip(你把它发送给我)不修改任何数据。

    请帮助我仔细检查为什么我不能使用工具创建完整的  

    e2e.ti.com/.../how-to-create-a-DMC-full-hex-for-.pptx

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      "怎么样? 请告诉我 如何操作? 非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很抱歉这里出现延误!

    我将在一周结束前达到这一目的!

    当您说它不起作用时、您能为我验证什么不起作用吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      我已经测试 下一个文件可以工作.full_dmc.bin(可以工作) 我使用工具 创建一个文件不能工作。 我想这是非常。请帮我检查!

    因为我需要修改一些 VID PID 的 Thunderblot 版本. 我必须使用工具来实现它。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

       我已经 解决了这个问题。 非常感谢!