This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:将 Vin 直接连接到汽车电池

Guru**** 2619885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1, TPS22810, TPS1H000-Q1, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427230/tps22810-q1-connect-vin-directly-to-car-battery

器件型号:TPS22810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS1H000-Q1TPS4H160-Q1、TPS22919-Q1

工具与软件:

 TPS22810的 Vin 是否可以直接连接到汽车电池? 我们之前遇到过这样的问题:额定电压为18V 的器件在直接连接到 LIN 总线时受损。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在此类应用(即来自电池的输入电压和用于驱动负载的输出电压)中、TPS1H000-Q1是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来更像。 如果是5V 和较低负载开关、可以使用 TPS22919-Q1吗? 如果是12v 汽车电池多通道高侧开关、是否可以使用 TPS4H160-Q1? 负载为音响主机的 ACC、REV、ILL 检测/触发线、电流消耗通常小于0.2A。 我想知道是否有一种成本更低、额定电流更低的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖伟、

    将汽车电池连接到负载开关可能会因汽车环境中产生的瞬变/浪涌而导致损坏。 只要这些浪涌低于器件的绝对最大值(本例中为20V)、器件就不会损坏。  

     TPS1H000-Q1在此类应用领域是否是更好的选择、即电池输入电压和输出电压驱动负载?

    是的、高侧开关在这方面比负载开关更好。

    [报价用户 id="423779" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427230/tps22810-q1-connect-vin-directly-to-car-battery/5471193 #5471193"]如果是5V 和更低负载开关、可以使用 TPS22919-Q1?

    是的、这应该没问题。 请检查 是否存在任何违反绝对最大值的情况。

    关于高侧开关建议、请创建具有高侧开关器件型号的新线程。 谢谢你。  

    此致、
    Arush