This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983电子保险丝为高电流负载供电问题

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426969/tps25983-issue-with-tps25983-e-fuse-powering-high-current-load

器件型号:TPS25983

工具与软件:

你(们)好、  

我撰写本文是为了就我遇到的 TPS25983电子保险丝 IC 问题寻求帮助、该电子保险丝用于欠压(UV)、过压(OV)和限流保护。

在我的应用程序中、我使用以下配置:

  • 输入电压(VIN): 24V
  • 欠压(UV)阈值: 18伏
  • 过压(OV)阈值: 25.6V
  • 加载: 7Ω 电阻式
  • Rimon: 511Ω
  • Rilimit: 110Ω、Ilimit 为12.5A。
  • Cdvdt: 10nF  
  • ITimer:4700pF

电子保险丝在未连接负载的情况下按预期工作。 但是、当我施加需要更高电流的7Ω 负载时、电子保险丝会立即关闭输出。 我已经按照数据表中设置电流限制和 dv/dt 控制值的指南进行了操作、但我一打开系统、负载似乎没有获得所需的功率。

如果我们有闭锁功能、则会试图低于 UV 并在输入侧返回到24V、但也无法正常工作。

能否就如何解决此问题提供指导? 具体而言、我想了解是否需要任何其他参数或配置调整来确保电子保险丝能够处理高浪涌电流或有效管理负载需求。

感谢您的帮助、我期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的容性负载值? 您是否可以使用我们的设计计算器检查 DVDT 值。 您需要使用正确的 Vin 值、Rload 值、Cout 并对 DVDT 值进行播放、直到显示无干扰启动。  

    设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/TPS25983-CALC

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Arush