This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:Bq25792读取错误的电池节数(1S 而非2S)。

Guru**** 2510295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421476/bq25792-bq25792-reading-wrong-cell-count-1s-instead-of-2s

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798TPS25751

工具与软件:

您好、先生、  

  • 我为 bq25792设计了 PCB、它先正常工作、但当我决定将输入电流从(ILIM HIZ 引脚) 1.33A 增加到2A 时、它的工作时间约为4至5分钟、此时电池电压为7.8V、然后 STAT LED 关闭。 现在、在调试 Regn 引脚显示对 GND 短路后。 我已经改变了 IC 现在的新 IC 读数错误的电池计数. 请帮我忙。 并添加到,我可以使用基于 FTDI 的 USB 到 i2c 转换为 BQ studio 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也检查过其他引脚的电压 Vin 是5.07V , REGN 是5.8V , PMID 0V, TS 3V ,为什么统治电压是大于 VIN ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取 VBAT:8.136
    读取最小系统电压:7.000
    读取充电电压限制:8.40
    读取单元数:2
    读取充电电流限制:2.00
    读取输入电压限制:3.6
    读取输入电流限制:1.31
    读取预充电电压低电平:3.
    读取预充电电流:0.120
    读取插入状态:否
    读取不良源状态:正常
    读取电源正常状态:电源正常
    读取 VAC2存在:VAC2存在(高于当前阈值)
    读取 VAC1状态:= VAC1存在(高于当前阈值)
    读取充电状态:快速充电
    读取 VBUS 状态:3
    读取电池存在状态:是
    最新读数解析了 IC 解决了2s 电池检测的问题、现在所有参数都正确、当 CE 引脚下拉但电池未充电时、电池开始充电、LED 发光、电源检测正常、但插入状态不亮
    显示快速充电水平较低、但充电未开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    您能否使用所有状态和故障寄存器 REG0x1B-0x27进行回复?  此外、您可以启用 ADC (REG0x2E[7])并回复 ADC 值(REG0x31-0x41)吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是您询问过的注册列表。 
    
    
    此外、我还注意到、当我断开电源 STAT LED 持续亮起时、即使电源断开、当断开电池后 REGn 电压变为零时、仍然存在5V 的稳压电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    充电器报告存在 VBUS 电压并处于快速充电状态。  但 ADC 电流和裸片温度为0没有意义。  启用 ADC 后、TS 引脚 ADC 通道启用并连续读取、REGN 保持向上。

    您能否使用示波器来查看 SW2以确认转换器正在进行开关?  SW2上应该有一个方波。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我肯定会做那明天,还有一件事我已经注意到,它们是4.2V 存在跨电感器,但它应该是5V 作为输入。 它会对什么产生影响吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    如果电感器两端的直流电压为4.2V、则转换器不进行开关。 输入的输入侧应为5V。 输出侧为 SW2、应进行开关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古拉夫、您好!

    我在上面的原理图中看不到任何明显的错误;但是、zip 中的原理图未连接 BATP、这可能会导致您所看到的问题。 BATP 是否通过电阻器连接至 BAT? 您能否确认/CE =GND 和 ILIM_HIZ 引脚未处于 GND?  寄存器看起来正确。  光绘显示您没有遵循推荐的电路板布局布线、尤其是 PMID 到 GND 和 SYS 到 GND 的两个0.1uF 电容器未放置在 IC 顶部。  这不应阻止充电器切换、但会导致充电电流降低。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:
    是 Batp 通过100R 电阻器连接到 BAT、CE 连接到 GND IC 在 CE 连接到 GND 后打开 STAT LED、并在 ILIM_HIZ 引脚测得的电压为2V。 PMID 和 SYS 的双层 PCB 的电容器使我无法做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    您是否能够通过观察 SWx 节点来使用示波器确认转换器未切换?  否则、我怀疑电感器或 BTST 电容器焊接不正确。  或者安装的 BTST 电容器不是47nF。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会检查骨髓并确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff F、
    你是绝对写信感谢你这么多,在我的库存箱47nF 盖不是47nF 。 安装47nF 解决了这个问题,我真的很抱歉.
    1)我只是有几个问题根据我的充电器光绘文件,你认为我可以去至少2A 电流或我需要去四层 PCB ,两层是不够的,它会产生问题或发热?
    2)我做了充电测试电池充电正常,但 IC 没有终止充电过程时电池组电压是8.41V 我可以看到它在寄存器上, IC 仍然报告快速充电和泵0.5A 电流给电池 EN_TERM 使能,但充电器不终止充电,即使电池达到8.4V-8.42V .   
    3)是否可以在降压模式下操作 Ic 以通过将 PD 电压设置为9V 来减少发热?  
    4)我也在尝试增加输入电流、但在1.6A 之后没有增加(此时电池充电电流为0.78A)、我的 Lim_Hiz 3011引脚电压为2.5V。 如果我从 i2c 写入 cmd 以将输入电流提高到2A、则输出电源断开、我的输入源为33W 并支持 PD 协议5V 3A 它可产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    关于1、其他客户已经成功使用了高达2A 的2层 PCB。  IC 可能会比具有内部 GND (用于散热)的4层电路板上温度更高。   

    关于2、仅当 V (BAT)=VREG 和 I (BAT)(通过内部 BATFET <ITERM 测量)时、充电器才会终止、并且充电器不处于 IINDPM (降低输入电流)、VINDPM (调节 VBUS 以钳位输入电流)、热调节或 SYS 上负载的补充模式。  我假设您没有将负载直接连接到要添加到 ITERM 的 BAT。  您还可以尝试启用或禁用 PFM。  我们发现、当 VBUS 接近于 VBAT 时、启用 PFM 通常允许终止。  如果您仍然无法终止、我建议使用 ADC IBAT 测量来让主机决定何时终止。

    关于3、是的。

    关于4、主机可以通过设置 REG0x14[1]=0来禁用 ILIM_HIZ 钳位。  则可以增加 REG0x06-07中的输入电流限值。   

    如果您的布局没有将 PMID 和 SYS 至 GND 的0.1uF 电容器放置在 IC 顶部(这需要 SWx 经过从 IC 下方导入到电感器)、开关噪声可能会降低最大充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jeff F。
    我真的很想知道,如果我错了,请纠正我,
    1) PD 电压协商需要 CC1和 CC2引脚、现在它是5V、因为我已从这两个引脚将5.1K 连接到 GND。  
    2) 2)如果问题1是、那么如何为 bq25792板归档9V 输入选择、或者它需要单独的 PD IC? 假设我能够选择9V 输入、那么我的最大输入电流限制将是多少?  
    3) 3)我们可以使用的 IC 是什么、然后请建议采用更小的封装且不会占用太多空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    关于1和2、您需要一个单独的 PD 通信 IC。

    关于3、TPS25751是一款端口控制器。  我们提供了带有 TPS25751和 BQ25798的 EVM  https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM 01

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F
    抱歉地说这,但我真的想要紧凑的 IC 周围8引脚封装,并将有更小的组件数. 您认为 Ch224k 正常运行或任何其他 IC 支持的功能?  如果 TI 具有此类 IC、请建议 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我不熟悉 TI 的 USB 产品。  我建议您提交另一个 TT、要求使用与 ch224K 类似的器件。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生