This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:对3线变送器的所有线路提供全面保护

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421008/tps2661-full-protection-of-all-lines-for-a-3-wire-transmitter

器件型号:TPS2661
主题中讨论的其他器件:DAC8750XTR111

工具与软件:

我正在考虑使用(大概是多个) TPS2661X 为3线变送器提供保护。  数据表的图9-14适用于3线变送器、但仅展示了模拟输出保护。  正确的用法是什么、以充分保护所有线路上的发送器、尤其是免受所有潜在误接线组合的影响。

我假设模拟输出和24V 电源上都有 TPS26612、与图9-11类似。  每条线路使用 TVS 接地。  24V 电源是否也会通过单个二极管供电、然后馈送到两个 Vs+引脚?

我目前想将 DAC8750用于电流环路。  此 IC 没有用于实现图9-14中所示的反馈补偿的感应输入是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看以下应用手册以了解其是否解答您的问题?

    https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa551

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不明白这一点如何适用于该问题。  下面是我对正确方法的解释。  我希望正确保护此3线传感器中的 TI LDO 和 XTR111。  这是正确的方法吗?  是否存在明显的实施错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很抱歉响应延迟。

    对于电路、这种方法对我来说很好。

    我没有看到任何重大问题。

    谢谢  

    Amrit