This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:型号选择

Guru**** 2381970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422803/tps62872-q1-variant-selection

器件型号:TPS62872-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户希望选择输出电流= 12A、启动电压= 0.800V 的型号、 标记为黄色的 TPS62872Y1QWRXSRQ1是否是正确的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、 TPS62872Y1QWRXSRQ1是用于支持客户应用的合适器件。 实际上、此器件有两种方法可实现0.8V 输出。 请将6.2K Ω 的 VSEL 引脚连接到 GND、或将4.7k Ω 的 VSEL 引脚连接到 VIN。

    设备终端和系统负载是多少? 是为 SoC 供电吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您还有其他疑问吗? 如果没有、现在可以关闭线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    不、感谢您的支持!

    此致、

    Daniel Wang