This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A 不正确的频率

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424297/tps51220a-tps51220a-incorrect-frequency

器件型号:TPS51220A

工具与软件:

尊敬的先生/女士

此处有许多有关简易 转换器511220A 的问题、说明出现了问题。

我们有两个相同的无风扇主板、它们基于2016年起的 TPS51220A、采用以下配置:

没有原理图。

RF=330k、这表示频率圈为300kHz

SKIPSEL1=SKIPSEL2= GND 、连续导通模式

TRIP=5VREG 、放电打开

FUNC=5VREG、电流模式 OVP 禁用

MB 在标签上具有从9V 到32V 的大范围 PS 电压。

在实际 MB 从5V 开始 .

ST by 12V VIN 的功耗为:

MB-A 90mA

MB-B 220mA

这两种情况都很糟糕、因为实际电流 (LDO 和 DC)都应低于50mA

频率可见光纳示波器区域有时150kHz ,有时300kHz ,通常不稳定。

通过增加 ST 中的电压、电流不会降低、并且通过达到30V 的电感器会变热。

非常清楚

200mA x6V 提供1、2W

200mA x30V 提供6W 的功率

情况异常。

现在问题:TPS51220A 的 Q1版本是否兼容并已更正?

比较射频设置时终端 MOSFET 的实际频率定义是什么?

你的真诚亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    对于您的问题:

    1.没有  如果自动版本与以前相同、则电气性能。

    2. 由于此控制器有两种控制模式:D-CAP 和 CM。您目前使用哪一种模式? 您能否提供原理图?

    此外、我们产品长期运行的最大输入电压是28V、而不是30V。 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 CM 模式。

    我们使用的最大输入电压为24V。

    我们没有原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    抱歉、我们可能仍需要您的原理图或一些波形来了解频率错误的原因。 ‘m、我不确定30V 的来源是什么? "通过增加 ST 电流中的电压不会降低、并且通过达到30V 电感器会变热"

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RF= 4.11k 表示频率圈300kHz

    SKIPSEL1=SKIPSEL2= GND 、连续导通模式

    TRIP=5VREG 、放电打开

    FUNC=5VREG、电流模式 OVP 禁用

    它是标准应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、实际上、我不太理解您当前的问题。 我知道您认为频率是错误的、但您在什么情况下测量了频率? 您是否有一个特定的波形? 两个通道输出的电压和电流是多少? 问题是在什么工作条件下发生的?

    我看到您自2016年以来就一直在使用它、您以前没有注意到这个问题吗? 或者您是否对设计进行了任何更改?

    您能看到它与我们的 EVM 有何不同吗? 因为频率异常可能与外部参数配置和布局有关。 如果我看不到你的实际电路图和测试波形、就很难帮你做更多判断。 我希望您能理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出3V3和5V0、轻负载。

    波形方形,频率圆150kHz 在底部通道由 VIN 10V,电流消耗200mA ,轻载。

    将输入电压增加至24V 电流消耗220mA 和电感器温值。

    通过增加 VIN 占空比变为更低且电流应更低、这是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能看到电感器电流(IL)的波形吗?  会有负电流吗?  当您说频率为150kHz 时、它是否适用于所有输入电压范围、还是仅适用于24V? 频率是否将变为您在重载或满载条件下设置的300kHz?  由于该材料相对较旧、因此我们没有它的 EVM、因此我们无法进行更多测试。 如果可能、请上传您的测试波形、谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IC 或工程中出现错误。 如果我用螺丝刀电流取消接触 TPS 的表面。 如果将螺丝刀再次连接至 GND 电流低一点。 TPS51220A 的褶皱反应。 我们订购 Q1版本进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个通道上的频率是圆形300kHz ,在第二个浮动和不稳定。 不能与非微型相配合使用、该 IC 的优势是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    明白了。 请更改 IC 以查看电路是否仍有相同的问题。 如果此 IC 中刚刚发生问题、您可以联系 FAE 来进行 FA、以便再次检查此 IC。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aurora ,在更换 Q1版本的转换器后是一个更好的水平. 将输入电压范围从5V 更改为25V 时、最高可达300kHz 到15V。 16V 3V3通道自行切换、实现150kHz 频率、占空比为双倍(正常)纹波、VIN 纹波(正常)和电流消耗增加(不正确)。 前后从波的数学积分在两种频率下都非常相似。 现在是最后一个问题:TI 工程师开关频率的构建思路是什么? 什么情况导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4150.TPS51220A-FSW-issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 xlsx 图片。 我有一个微笑的情况。 开关频率后、所有降压参数都很重要。

    我需要知道在芯片组中完成这种切换的数学原因。 降压转换器的主要思想是、无论输入电压如何、PS 都能提供恒定的功耗。 这意味着:VIN 向上、电流向下。 数学 VIN x i=power=常量。

    功率=电感器上波形的积分。 当然、功率会以较低的频率增加、因为转换器需要以更长的占空比进行补偿(提供更高的电流)。  两种情况下的积分值应相似、并且与汇总输出消费 LDO3+LDO5+VOUT1+VOUT2成正比。 当 LDO 没有负载时、将仅对 VOUT-s 起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是在首次接通电源时还是在切换输出电压后发生?  当频率错误时、您能否测量射频引脚电压的变化? 而且、这个错误可以重复出现、对吧?  我现在没有 EVM、但我已经申请了几个 EVM。 如果我可以重复再现、我将在收到 EVM 后进行测试。 但这需要一些时间。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是在意识形态的这个 IC ,到许多有关频率的帖子,你不能给出准确的答案关于数学的想法.

    该芯片的工作方向相反。 通过提高电压(降低电流),它会将频率切换为一半,并在 VIN 和 VOUT 上产生双波纹。 这是异常的。 我们的问题暂时解决了、使用 MB 修改、我们可以在两个通道上提供全范围 VIN 和300kHz。 VIN 电流当然会通过增加 VIN 而降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    很抱歉因为周末而延迟回复。  是的、我现在不能给您一个清楚的解释。 因为仅从您的描述来看、该芯片无法正常工作。 但异常的可能原因有很多:应用程序错误、布局不当或芯片本身有一些缺陷。 另外、由于这款产品比较旧、所以我没有适合实验验证的 EVM、所以我不能给大家结论。  

    如果您目前可以根据设置找到使芯片正常工作的方法、就可以先使用这种方法。 或者、您也可以查看我们其他更易于使用的更新转换器产品。 谢谢你。

    奥罗拉