This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55383:运行模式中的最大电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427289/tps55383-maximum-current-in-operation-mode

器件型号:TPS55383

工具与软件:

您好!

我将 TPS55383PWPR 用于降压转换器、将24V 的单输入转换为5V 和5.5V 的两个输出。

在数据表中、我不理解两个输出的最大电流是多少。

在废弃值表中写入7A、在操作表中写入 output1的4.5A、如果我使用 output2中的 BP 也是4.5A。

我想得到您的帮助。

此致、

Dror    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Dror、

    它针对每个降压转换器支持3A 的连续电流。 谢谢!

    BRS

    卢西亚