This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:激活背光时的浪涌电流。

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426402/tps92391-inrush-current-when-the-backlight-is-activated

器件型号:TPS92391

工具与软件:

您好、TI 团队:

接通电源约40ms 时、将产生非常高的浪涌电流(~4.8A)。
我想它是在背光打开之前进行预充电的。
但是、大电流会导致系统不稳定、是否可以调整哪个部分来减小浪涌电流?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8551.TPS92391.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D H:

    您是否未使用电力线 FET (SD 引脚悬空)? 该器件集成了电力线 FET 软启动功能、可降低浪涌电流。 您可以参考下图。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    感谢您的答复。
    我将在未来的设计中使用该引脚。
    目前、将调整频率以改善浪涌电流。

    谢谢。

    DH。