This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:当使能引脚为低电平时、输出与输入相同

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TPS61288, TPS61178, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426769/tps61288-when-enable-pin-is-low-the-output-is-the-same-as-the-input

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61178TPS61046、TPS61378-Q1

工具与软件:

你(们)好 我在设计中使用的是具有可充电电池的 TPS61288。 当使能引脚为低电平时、我应该不会看到任何输出、但是我看到的电压与输入引脚上的电压相同。 我通过来自微处理器的3.3V 信号控制使能引脚。 我是不是做错了什么?

谢谢

Santo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santo:

    你做的一切都很好。

    由于其上部 MOS 的体二极管、TPS61288不是真正的负载断开。

    如果您希望在器件处于禁用状态时输出侧为0V、则需要选择具有真正负载断开功能的器件。

    (如 TPS61378-Q1、TPS61046或 TPS61178)。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus。 非常感谢您的答复。 我以前没有注意到这个问题、但现在 PCB 已准备好进行大规模生产、因此除非其他器件引脚对引脚兼容、否则我不能更改这些器件。  总之、 非常感谢您的澄清。

    就在我们介绍该主题的同时、TPS61288为音频功率放大器 IC 供电、这需要大容量电容。 TPS61288能否承受大约 1500 uF 的电力线分布电容?

    BR

    Santo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santo:

    很遗憾听到我们对这种情况什么都不做。 权变措施之一是在输出侧添加负载开关。

    是的、TPS61288能够承受如此大的输出电容器、因为启动时输入电流会受到限制。

    此致、

    Fergus