This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:请查看原理图

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425580/bq25756-please-review-the-schematic

器件型号:BQ25756

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ25756绘制了他们的第一个原理图。 您能评论一下吗?

-细胞化学: LiFePO4.

-细胞结构: 4S1P/4S2P/4S3P/4S4P (帕雷列尔结构各不相同)

-输入电压:12V ~ 40V

-独立结构(非 I2C 控制)

e2e.ti.com/.../BQ25756_2D00_2.pdf

还有一个问题、

如果充电器由于向 ACUV 施加低电平而停止充电、那么此时的电流消耗会多大?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    感谢您耐心等待。 我会在本周晚些时候给大家介绍。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    我理解。 如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    我明天会回复有关原理图的信息。

    当充电器在 ACUV 期间停止时、它应在0.75mA 附近。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    感谢您与我们在此方面的合作。

    以下是对原理图的建议:

    • 确保 VBAT 上至少有80µF 的电容、VAC 分布在检测电阻上。 如需更多信息、请参阅此常见问题解答
    • 确保开关节点电容不超过 CSW (nF)< 160/VIN。 作为参考、您可以在数据表的第65页找到此信息
    • 电感可能太小。 充电器的最小电感为2.2 µH、最大电感为15µH。
    • 请记住、电感器 DCR 需要位于1.75mΩ 和60mΩ 之间。
    • 当 ICHG 或 ILIM_HIZ 电阻器大于5kΩ 时、我们建议将 RC 滤波器与它们并联安装。 ICHG 电阻器在原理图中需要 RC 滤波器。

    再次感谢您耐心倾听。 如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    我将您的建议分享给了我的客户。 如果我的客户有更多问题、我会回答。

    此致、

    蔡斯