请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3030 工具与软件:

为什么 REF 低于3V、REF 低于1.5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

为什么 REF 低于3V、REF 低于1.5V
您好!
REF3030AIDBZR 的输出除以 R1和 R4的一半、得到 OPA325IDBVR 的同相输入电压为1.5V。
OPA325IDBVR 配置为具有值1的增益、因此运算放大器的输出为1.5V。
REF3030的输出会影响 OPA325IDBVR 的输出、它可能正好低于3V、但在 REF3030数据表的第7.5节中规定的规格范围内。
分压器使用的电阻器容差也可能影响您看到的运算放大器的输出电压。
如果您看到的压降高于预期值、请提供您看到的值、我可以帮助您解决问题。
谢谢!
Jackson