工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我在一个项目中使用 UCC27714、主要用于驱动 LLC 半桥转换器应用的高侧和低侧 MOSFET。 在 UCC27714 IC 的输出端子引脚12 (HO)处不会产生高侧栅极脉冲。 我在225KHz 谐振频率下工作。 最大开关频率为290kHz、最小开关频率为160KHz。
在 UCC27714 IC 的 OUT 端子引脚6 (LO)处正常产生高侧和低侧栅极脉冲、甚至低侧栅极脉冲的共振控制器。 我将仅面临高侧栅极脉冲。
我使用过 UCC27714数据和用户指南进行设计和所有操作。
自举电容器为0.1 μ F、串联电阻为2 Ω、二极管器件型号为 GB01SLT06-214、Vcc 为15V。
您能提供建议吗?
它为什么会发生以及我如何获得适当的高侧栅极脉冲。
明天我将 分享这些波形。
此致、
Raj Kumar