This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:关于 LiFePo4电池包的评估板和充电器控制器的选择

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426031/bq24650evm-639-regarding-selection-of-eval-board-charger-controller-for-lifepo4-battery-pack

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

工具与软件:

您好!

我计划使用上述评估直接使用交流/直流电源充电、使用的电池为6S LiFePo4、

以上评估套件是否支持这样做。

此外、还想了解任何可用的更新的评估板(如果有)?

、用于为6S 配置或7S 配置的 LiFePo4电池充电。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soumyajeet、

    [报价用户 id="517474" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426031/bq24650evm-639-regarding-selection-of-eval-board-charger-controller-for-lifepo4-battery-pack "]

    我计划使用上述评估直接使用交流/直流电源充电、使用的电池为6S LiFePo4、

    以上评估套件是否支持这样做。

    [报价]

    是的、BQ24650EVM 可以支持6S LiFePo4充电。 需要修改 VFB 反馈以支持6S 电池电压。

    Unknown 说:
    还想知道任何更新的评估板可用吗?

    下面是我们所有电池充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    您是否在寻找独立的 I2C 或 SMBus 控制器件?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、最后一个问题是电池深度放电、因为我的 BMS 会 切断电源路径、并且可能获得任何反馈。

    此致

    Dutta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soumyajeet、

    我对您的问题感到困惑。 您是否想问 BQ24650是否可以为深度放电电池充电? 或者您是否想问它是否能够阻止电池深度放电?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我问过它是否支持深度放电、但上面提供的链接中提供了所有内容  

    谢谢