This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:使用 UCC27712-Q1并同时驱动 BMS 中的 MOSFET 的电荷泵

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428312/ucc27712-q1-charge-pump-using-ucc27712-q1-and-also-to-driver-the-mosfets-in-the-bms

器件型号:UCC27712-Q1

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们使用了2个注释 UCC27712-Q1器件作为随附的原理图。

这里我们使用 UCC27712-Q1制成了电荷泵。 电荷泵提供的升压电压 用于通过另一个 UCC27712-Q1器件驱动 MOSFET (4+4)。

为了在 BMS 板上驱动 MOSFET、我们必须在无需切换的情况下接通 MOSFET。 为此、我们使用了5V 直流连续电源 。

电荷泵电路单独工作正常、但当我们 在顶部添加 BMS MOSFET 驱动电路时、它无法工作。

BMS 电路上没有开关。 未形成栅极-源极电压。

您 在这里能否提出一些改进建议、使整个电路正常工作。  

谢谢。此致

Subhash Dhyani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    对于电路的连接和工作情况不是很清楚、但是对于驱动器的工作情况、我有一些注释需要指出。

    听起来当您想要打开 MOSFET 的驱动器(不是电荷泵)、即为驱动器高侧输入端提供5V 直流电。 关于600V 驱动器高侧的一个细节是电平转换器是边沿触发型电平转换器。 这意味着在 HI 上升沿传输一个用于开启的脉冲、而在下降沿传输一个用于关闭的脉冲。 为了识别导通脉冲并开启 HO、HB-HS 偏置必须在 HI 上升沿时高于 UVLO 阈值。 如果 HB 至 HS 当时未高于 UVLO、则即使 HI 为高电平、HO 也不会导通。 它会在下一个 HI 上升沿期间开启。

    您能否确认这是否是问题所在? 确认在 HI 输入变为高电平之前 HB-HS 为高电平。

    此致、