This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:TLV431B 泄漏电流高于数据表规定的值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427277/tlv431b-tlv431b-leakage-current-is-higher-than-datasheet-specific

器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件:TLV431、ATL431

工具与软件:

尊敬的专家

下面是 sch、并且 TLV431BIDBZR 用作向 LDO 输出3.3V 电压的比较器、作为过压保护电路。 结果发现、与 LR432BTLT1G 进行比较会开启误差保护晶体管、且怀疑 TI TLV431的漏电流超过了规格。


·当阳极接地且 Ref 输入电压为1.06V 时测得的 TLV431阴极漏电流为66uA、这与规格书中指定的0.1uA 明显不同;
·客户订购了100件、情况一致;
·更换为新的 TLV431会导致一致的客户故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的提问!

    下图突出显示了 TLV431的 IKA 与 Vref 之间的关系:

    因此、对于 Vref = 1.06V、大约66uA 的电流是这种情况下的预期行为。

    为了进一步分析、所需的 IKA 电流规格是什么以及基准引脚 A 处必须具有1.24V 电压?

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew

    得到了、Ika 应该会低于10uA 以防止晶体管 打开、它应该会尽可能低。

    1.24V Ref 引脚应存在、因此可用作比较来打开 TLV431以关闭 LDO 输出。

      、您在数据表中可以找到的图形源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您发送编修。

    建议使用 ATL431器件满足该要求、因为它对于该 Vref 值具有最低的 Ika。

     

    此图可在以下应用手册中找到: https://www.ti.com/lit/an/snvaa58/snvaa58.pdf?ts = 1729614865935&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    ATL431器件的基准引脚阈值电压为2.5V、因此需要调整 Vref 引脚旁边的200k Ω 和100k Ω(R12)电阻器以满足该阈值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li